鉄鋼設備

鉄鋼設備には、原料ヤードに始まって、製鋼工程・圧延工程・精整工程といった上流工程から下流工程までさまざまな設備があり、その各設備においてあらゆる品種の軸受が使用されています。そして、これらの軸受は、「鉄粉塵」、「水」および「熱」といった鉄鋼設備特有の環境下で使用されるのはもちろんのこと、「重荷重+振動衝撃」、「極低速から高速+急加減速」といった使用条件が重なり合って、本用途以外では類いないほどの厳しい使用環境下で使用されています。
NSKは装置産業の代表格である鉄鋼産業の命題と言える「安定稼動・生産性向上」への貢献を目指して、高度な軸受設計技術だけではなく、軸受材料技術、潤滑技術、解析技術などを含めたさまざまな角度から日々対策・研究・開発を進めています。その結果、永遠のテーマである「軸受の長寿命化・高信頼性化」への対応策を長年に渡って実施しています。
NSKではISOで規格化されている標準軸受から独自に開発した高機能専用軸受まで、さまざまな鉄鋼設備に使用される軸受を幅広くラインナップしています。また、昨今の鉄鋼業界の高付加価値製品指向、環境保護指向にも対応すべく、新たな提案も行っています。