농업기계

세계적으로 식량 부족이 우려되는 최근, 농작물을 안정적이며 효율적으로 생산하는 농업 기계의 역할은 매우 중요합니다. 농업은 국가와 지역에 따라 사용 환경과 농작물의 종류에 적합하도록 개발된 농업 기계가 다양하게 사용되고 있습니다.
농업 기계의 대표는 트랙터입니다. 트랙터는 차체 전후의 동력부에 다양한 작업 장치를 설치할수 있으며, 논밭을 경작하거나 씨앗을 뿌리고, 비료와 농약을 살포하며, 견인용 기계로도 사용됩니다.
변속기, 엔진 등 트랙터의 많은 부위에 베어링이 사용되며, 대부분이 흙탕물 같은 환경에서 사용되고 있습니다. 또한, 광대한 경작지에 농작물을 생산하기위해 기계의 대형화가 진행되어, 베어링의 사용 조건도 더욱 악조건에 노출되어집니다. 이러한 조건에서 베어링은 높은 신뢰성, 높은 가격 대비 성능을 모두 만족해야합니다.
이러한 요구에 부응하기 위해 NSK는 흙탕물 환경에 견딜 수있는 열처리 기술, 높은 중량부하를 견디는 재료 기술 및 독자적인 최적 설계 기술로 대응하고 있습니다.
세계 농업을 지원하는 최고의 기술기업이 되기 위해 기술 혁신에 힘 쓰고 있습니다.