모터사이클

차종과 구조에 따라 약간 차이는 있지만, 모터사이클 1 대에 보통 20 ~ 30 개의 베어링이 사용되고 있습니다. 이 베어링은 엔진, 트랜스 미션, 휠 등 주행을 담당하는 중요한 회전 부분에 사용되며, 마찰을 감소시키고 엔진 동력을 바퀴까지 전달하는 역할을 담당하고 있습니다.
따라서 모터사이클용 베어링에 요구되는 성능은 낮은 마찰계수와 낮은 진동에 의한 부드러운 회전질감, 그리고 내구성의 확보를 들 수 있습니다. 이 성능들은 연비와 안전성에 밀접한 영향을 줍니다. NSK는 성능에 따른 영향을 충분히 인식하고, 우리의 생활 향상과 지구 환경 보호를 목표로 최적화된 설계와 개발에 최선을 다하고 있습니다.
전세계에서 편리한 이동수단으로 사용되는 모터사이클에는 항상 베어링이 회전합니다. 엔진의 회전력을 전달하여 부드럽고 강력한 주행성능을 발휘하게 해주는 바탕은 바로 이 베어링의 성능에 많이 좌우됩니다. NSK는 전세계의 라이더들이 쾌적한 주행과 조작성, 안락한 승차감, 그리고 신뢰와 안전을 함께할 수 있도록 매끄러운 회전질감을 추구하고, 동력손실이 최소화 되는 베어링을 계속 연구, 발전시킬 것입니다.