펌프 & 컴프레서

펌프는 전세계 산업에서 다양하게 사용됩니다:
- 석유 화학
- 제지
- 관개(상/하수, 배수설비)
- 식품
컴프레서는 여러 분야의 기계에 사용되고 있습니다:
- 공장설비
- 토목 및 건설현장에서의 공기공급장치
- 가정 및 사무실 에어컨
- 냉장고 및 냉장창고 등
펌프와 컴프레서는 이처럼 산업에서 필수적으로 사용되는 응용기기중의 하나입니다. 펌프와 컴프레서의 기초동작은 ‘회전’ 으로서, NSK에서 공급하는 베어링은 펌프와 컴프레서의 가장 중요하고도 기초적인 메커니즘을 담당하고 있습니다.
펌프와 컴프레서의 필수사항은 다음과 같습니다:
- 환경친화적
- 높은 수준의 신뢰도
- 에너지 소비 최소화
- 낮은 유지관리 비용
NSK는 최적의 디자인과 품질의 향상을 목표로 합니다. 긴 작동수명, 높은 하중용량과 신뢰성을 가진 다양한 형태의 펌프 및 컴프레서용 베어링을 공급하고 있습니다.
NSK는 앞으로도 환경 문제를 생각하고 에너지 절약효과를 극대화한,?차세대용 펌프 및 컴프레서 베어링을 목표로 개발하고 있습니다.