철강

철강 설비는 원료 야드에서 시작해서, 제강 공정, 압연 공정, 제품 정수 공정 등 공정의 시작부터 끝까지 다양한 시설이 있으며, 각 시설특성에 따라 서로 다른 유형의 베어링을 사용하고 있습니다. 그리고, 이 베어링은 "철분진", "물"과 "열”등 철강 설비 특유의 환경에서 사용되는 것은 물론, “극도의 하중 + 진동과 충격", “극 저속에서 고속 + 급 감속“ 등 매우 열악하고 가혹한 환경이 동시에 발생합니다.
NSK는 장치산업의 대표격인 철강산업의 주요이슈인 "안정적인 가동과 생산성 향상"에 기여함을 목표로 합니다.
- 높은 수준의 베어링 설계 기술
- 베어링 재료, 윤활, 분석 기술 등을 비롯한 다양한 측면에서의 지속적인 연구 개발
NSK는 ISO 표준 베어링에서 부터, 자체 개발한 고성능 전용 베어링에 이르기까지, 철강 설비 전부문에 사용되는 다양한 종류의 베어링을 폭넓게 라인업하고 있습니다. 또한 현재 철강 업계의 고부가가치 제품에 대한 필요성, 철강산업의 환경친화적 접근에 대응하기 위해 새로운 접근을 시도하고 있습니다