설탕

사탕수수 원액을 결정체로 변환하는 발명 이후, 오늘날 설탕은 탄수화물의 필수 공급원이 되어 저장과 운송이 훨씬 쉬워졌습니다.
사탕수수 수확 및 추출한 원액을 준비하고 변환하는 공정에 이르기까지 가장 열악한 조건에서 작동하는 특별히 제작된 기계로 설탕이 제조됩니다.
각 프로세스는 고유한 작동 조건이 있어서, 베어링 제품이 다양한 극한의 환경에서 안정적으로 작동해야 합니다.
사탕수수 수확기, 사탕수수 파쇄기, 분쇄기, 보일러 팬 또는 설탕 원심 분리기에서 베어링은 사탕수수 처리의 모든 단계에서 중요한 역할을 합니다.
현대식 설탕 공장은 상대적으로 빨리 상하는 사탕수수를 최대한 빨리 운송하고 처리하여 최상의 품질을 얻을 수 있도록 빠르고 안정적이며 효율적이어야 합니다.
NSK 베어링은 열악한 환경에서 효율성과 성능을 개선하여 설탕 산업 기계를 지원합니다.