0. 베어링의 기초(역할, 유형 및 구성 요소)
이번 챕터에서는 상세한 해설에 앞서, 베어링의 역할, 미끄럼 베어링의 종류, 구름베어링과의 비교, 구름베어링의 구성 부품과 주요 명칭에 대해 설명합니다.
베어링(Bearing)이란? 그 역할은?
- 베어링의 역할이란?
마찰을 저감하여 기계의 효율을 높입니다.
마모를 저감하여 기계의 수명을 연장합니다.
소착을 방지함으로써 기계 고장을 방지합니다. - 베어링의 종류에는
부품 사이; 축과 베어링의 사이에는 액체, 고체 또는 기체를 두고 미끄럼 마찰만 있는 "미끄럼베어링"과 부품 사이에 볼이나 롤러를 삽입하여 구름 마찰을 갖는 "구름베어링"의 두 종류가 있습니다.

"미끄럼베어링"

"구름베어링"
미끄럼 베어링의 종류
액체 윤활 베어링: 화이트메탈, 동, 연합금 등
- 오일 윤활 베어링: 구름베어링과 같이, 다음의 급유 방법이 있습니다.
1. 강제급유(오일펌프를 사용하여 강제적으로 윤활유를 베어링에 공급하는 방법)
2. 유욕(베어링 일부를 윤활유에 침적시켜 긍뷰하는 방법)
3. 비말급유 (기어 등의 회전체로 윤활유를 비말시켜 베어링에 급유하는 방법)
4. 적하급유 (윤활유 용기의 구멍을 통해 시간에 따라 일정량을 베어링에 급유하는 방법)
- 물 윤활 베어링: 환경 문제에 대응하는 베어링으로써, 개발되고 있습니다.
기체 베어링: 회전 정도가 높고 마찰 계수가 작아, 구름베어링의 한계를 넘어선 용도에 사용됩니다.
자기 베어링: 자력을 이용하여 축을 지지합니다.
- 정압 베어링 : 펌프 등으로 승압된 기체를 강제로 공급하여, 회전축을 띄워서 지지하는 베어링 (초정밀 가공 공작기계, 초정밀 측정기기 등)
- 다이나믹 프레셔 베어링 : 샤프트를 회전시켜 샤프트 주변에 오일 등의 물질을 빨아들여 유막을 형성하고 그 위에서 샤프트를 지지하는 베어링(나사산 베어링, 비디오 및 정보 장비 각종)
구름베어링의 장점 (미끄럼베어링과 비교)
미끄럼베어링과 비교하여 구름베어링에는 6가지 장점이 있습니다.
1. 일반적으로 마찰은 미끄럼베어링의 마찰보다 적고 강성이 더 높습니다.
2. 치수, 정도, 표시 등이 ISO 등 국제적으로 표준화 및 표준화되고 있으며 입수성과 호환성이 우수합니다.
3. 유지 보수, 교환 및 점검이 용이합니다.
4. 종류에 따라 레이디얼 하중, 액시얼 하중(스러스트 하중), 모멘트 하중 중 한 가지 또는 여러가지를 부하할 수 있습니다.
5. 광범위한 온도 영역에서 사용할 수 있습니다.
6. 앵귤러볼베어링 및 테이퍼롤러베어링의 경우, 강성을 높이기 위해 예압을 부하할 수 있습니다.

레이디얼 하중

액시얼 하중
(스러스트 하중)

합성 하중
(레이디얼 + 액시얼 하중)

모멘트 하중
구름베어링의 구성 요소 및 주요 명칭
구름 베어링(베어링, 이하 베어링이라고도 함)은 일반적으로 궤도륜, 전동체 및 케이지로 구성됩니다. 구성 요소의 기본 이름은 다음과 같습니다.

그 외 주요 명칭

단열 앵귤러볼베어링

단열 깊은홈볼베어링

테이퍼롤러베어링
케이지의 역할과 종류
케이지의 역할
베어링의 구성 요소 중 하나는 케이지입니다.
전동체의 간격을 유지하고, 부드러운 전동체의 구름(베어링의 회전)을 보조하는 역할을 합니다.
- 전동체(볼 또는 롤러)가 외륜 및 내륜에서 분리되지 않도록 합니다.
- 전동체의 위치를 동일 간격으로 유지합니다.
- 전동체 사이의 접촉을 막아, 마찰 증가를 억제하여 부드러운 회전을 유지합니다..
케이지가 없으면 ...

케이지가 있으면 ...

케이지의 종류
케이지는 재질에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있습니다.
케이지의 재질은 주로 사용 조건을 고려하여 선정하지만, 베어링의 종류나 크기에 의해 적용이 제한되는 경우도 있습니다.