10. 베어링의 취급
베어링은 정밀 기계 구성 부품이며 잘못 취급하거나 보관하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 구매 후에는 다음 사항에 유의하세요.
베어링 취급상의 주의
구름베어링은 정밀 부품이므로, 취급 시에는 충분히 주의가 필요합니다.
아무리 고성능의 베어링을 사용해도 올바르게 취급하지 않으면 기대하는 성능을 얻을 수 없습니다.
기본적인 베어링 취급상의 주의
- 베어링 및 주위를 깨끗하게
압흔이나 윤활 성능 저하에 따른 수명 저하를 예방하기 위해, 이물이 들어가지 않도록 합니다. - 취급은 신중히
상처나 압흔이 발생하지 않도록, 강한 충격이 가해지지 않도록 합니다. - 적절한 취급 도구를 사용
불의의 부상이나, 상정되지 않은 베어링 부하를 줄이기 위해 부적절한 도구의 사용을 피합니다. - 베어링의 녹에 주의손의 땀이 녹 발생의 원인이 되므로, 가능하면 장갑을 사용합니다. 또한 부식성 가스 등에 의한 베어링의 녹 발생에 주의합니다.
베어링 보관
베어링은 방청 처리되어 포장됩니다. 하지만 베어링의 보관 상태에 따라서는 방청 효과가 크게 저하되는 경우가 있으므로, 베어링의 보관 장소와 보관 방법을 충분히 고려할 필요가 있습니다.
베어링의 보관 장소, 보관 방법
- 베어링의 보관 장소
실내 환경이 덥고 습하면 방청 효과가 현저하게 저하되므로 보관 장소로써 부적절합니다. 습도가 낮고, 직사광선이 닿지 않으며, 온도 변화가 작은 장소가 바람직합니다.
- 베어링 보관 방법
- 보관할 베어링의 크기와 중량을 고려하여, 베어링을 안전하게 꺼내고 넣을 수 있도록 해야 합니다. 꺼내고 넣을 때 베어링에 충격이 가해지지 않도록, 이동을 위한 충분한 공간과 장비가 필요합니다.
- 위의 사항을 고려하여 적절한 선반을 설치하고 보관하는 것이 바람직합니다. 또한, 선반의 가장 아래 칸은 바닥에서 약 30cm 정도의 높이를 두고, 바닥에 바로 놓는 것은 가능한 한 피하는 것이 좋습니다.
- 베어링을 쌓아 놓을 경우, 무너지지 않도록 고려하며, 포장 상자가 손상되지 않도록 베어링의 크기와 무게에 맞는 단수를 설정해야 합니다.