6. 구름베어링의 정도
구름베어링의 정도는 치수 정도와 회전 정도로 분류되며, ISO / JIS / DIN / ANSI / ABMA 등에 규격화되어 있습니다.
구름베어링의 정도

구름베어링의 주요 치수에 대한 허용차 및 허용치, 그리고 회전 정도는 JIS B 1514, ISO 492(레이디얼 베어링), ISO 199(스러스트 베어링)에 규정되어 있습니다.
구름베어링의 정도 등급
대부분의 일반용도는 JIS 등급 0(ISO 표준 등급)으로 충분합니다.
5급 이상의 고정도품은 공작기계 주축, 계기, 기타 정밀기기류 및 항공기 등의 고속 용도로 사용됩니다.