2.1 깊은홈볼베어링
세계적으로 사용되는 구름베어링의 약 70%는 볼베어링입니다. 그 대표 형식이 깊은홈볼베어링입니다. 다양한 밀봉 구조(씰 · 실드)도 존재합니다.
깊은홈볼베어링의 특징
- 가장 대표적인 구름베어링이며 광범위한 용도로 사용됩니다..
- 케이지는 주로 강판 프레스 케이지 또는 플라스틱 케이지로 만들어집니다.
- 레이디얼 / 액시얼 하중을 부하할 수 있습니다.
- 점접촉이므로, 선접촉의 롤러베어링보다, 토크가 낮으며, 고속 회전에 적합합니다. (저소음, 저진동)
- 내륜과 외륜의 궤도의 홈(궤도면 형상)은 볼의 반경보다 약간 큰 반경의 원호 단면을 이루고 있습니다.


점 접촉

선 접촉

깊은홈 볼베어링의 씰 및 실드의 종류
내부로의 이물질의 침투와 동봉 된 윤활유의 누출을 억제하기 위해 씰 또는 실드가 있는 구름베어링을 깊은홈베어링이라고 합니다. 베어링이 볼베어링인 경우 밀봉볼베어링으로 분류될 수 있고, 롤러 베어링인 경우 밀봉롤러베어링으로 분류될 수 있습니다.

밀봉 볼베어링의 특징
밀봉 볼베어링(밀봉 롤러베어링)의 밀봉 부품은 금속판의 실드 타입, 고무씰 선단(씰립)이 접촉하는 타입 · 접촉하지 않는 타입으로 크게 구분됩니다.
◎ : 우수 > ◯ : 양호 > △ : 보통 > × : 기능 없음