2.3 자동조심 볼베어링
자동조심 볼베어링은 외륜 궤도면의 형상이 구면인 복렬의 볼베어링입니다. 액시얼 하중의 부하 능력이 낮고 고속 회전에는 적합하지 않습니다. 하지만 조심(調心) 기능이 있는 비교적 저가의 베어링으로써 사용됩니다.
- 외륜의 궤도는 구면이며 그 곡률 중심은 베어링 중심과 일치합니다.
⇒ 내륜, 볼, 케이지는 베어링 중심을 기준으로 외륜 바깥으로 회전될 수 있으며, 조심(調心) 기능이 있습니다. - 내륜은 2열의 궤도홈을 갖습니다.
- 표준 사양는 프레스 케이지입니다.
- 축과 하우징의 중심을 맞추기 어려운 경우나, 축의 휨이 발생하기 쉬운 동력 전달축 등의 용도에 적합합니다.
- 내륜 테이퍼 보어의 베어링도 있습니다.


테이퍼 보어

원통 보어