모든 산업에서 동력원으로 사용되는 모터. NSK 베어링은 모터의 회전 부분에 널리 사용되고, 부드럽고 정숙한 회전을 보장하며, 모터에 걸리는 하중을 받아내는 중요한 역할을 하고 있습니다.
환경과 자원절약의 차원에서 더욱 낮은 에너지 손실에 대한 요구, 고 신뢰성, 고 내구성 등은 NSK는 핵심 기술로서, 마찰계수가 매우 작은 고급 베어링을 지속적으로 출시하고 있습니다. NSK의 에너지 손실 저감기술, 고내구성 기술은 바로 지구 환경 보전에 대한 대책이며, 앞으로도 NSK의 제품에 포함되어 환경보호에 힘쓸 것입니다.
NSK 경험 & 기술
NSK가 설립된 1916 년부터 깊은 홈 볼 베어링은 NSK의 주력 제품으로 널리 판매되어 왔습니다.특히 전기 모터에 필수적인 부품입니다.
NSK의 핵심 기술:
・정밀 부품 가공
・윤활제 그리스
・베어링용 신소재 개발
회전손실 감소, 소음감소 등의 기술은 모터가 필요한 성능을 높은수준에서 실현하기 위한 핵심기술로서 다양한 분야에 널리 사용되고 있습니다.
NSK는 깊은 홈 볼 베어링에 대한 오랜 경험을 바탕으로 베어링 기능의 고도화에 대한 대책을 앞으로도 시장의 요구에 계속해서 맞추어 나갈 것입니다.