팜유 공장은 일반적으로 신선한 식품의 적시 운송과 효과적인 가공을 지원하기 위해 플랜테이션 농장에 있습니다.
NSK 베어링은 화물차 바퀴, 살균, 스크류 프레스, 디캔터를 통해 정제된 원유 팜유에 이르기까지, 열매를 가공하는 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 식용유와 같은 식용 제품과 화장품 및 비누와 같은 미용 제품은 실제로 소비자가 구매할 수 있는 슈퍼마켓에 진열되기 전까지 밀링 및 정제 과정을 거쳐야 합니다.
팜유 산업은 지속 가능한 팜유 생산을 위한 원칙과 기준을 준수해야 합니다. 더욱 환경 친화적이고 사회적으로 책임 있는 방식으로 생산하기 위한 가이드라인이 제공됩니다.
NSK의 우수한 베어링 기술은 더 무거운 하중 용량과 뛰어난 내마모성을 갖춘 다양한 NSK HPS 베어링을 제공합니다. 이는 팜유 공장의 엄격하고 가혹한 작동 조건과 장비 제조업체의 니즈를 충족합니다.
NSK에서 우리는 팜유 부문이 보다 효율적이고 강력하며 경제적인 제품과 기술을 개발함으로써 업무를 안정적이며 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
NSK 경험 & 기술
NSK는 고품질 엔지니어링 제품을 제공하며 우리가 접하는 모든 산업에 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
사용자의 니즈를 충족하는 품질 보증 베어링의 설계에서 제조에 이르기까지, 사회적 책임의 일환으로 혁신적인 기술로써 환경보호를 위해 노력합니다.
다년간의 업계 경험과 직원의 강력한 노하우 및 신뢰할 수 있는 베어링을 통해, 비용 대비 탁월한 성능을 고객에게 제공합니다.