メインビジュアル

연구개발이념/4대핵심기술+생산기술

NSK는 기업이념에 정한 '원활하고 안전한 사회와 지구환경 보전'을 실현하기 위해 항상 신기술의 추구와 품질 향상에 주력해 왔습니다. 베어링, 자동차 부품, 정기 제품의 각 제품 분야에서 세계를 선도하는 NSK. 그 기술을 지지하는 기반이 되고 있는 것이, ‘마찰’, ‘재료 기술’, ‘해석기술’, ‘메카트로기술’인 4대핵심기술입니다.
그리고 NSK의 핵심기술을 형성하는 또 다른 중요한 기술이자 강점은 ‘생산기술’입니다.
4대핵심 기술과 생산 기술을 더한 4코어 기술 플러스 원으로 만들어진 기술과 제품은 세계 산업의 발전과 사람들의 풍요로운 생활에 기여하고 있습니다.

NSK는 앞으로도 사회의 변화나 고객의 요구를 정확하게 파악하고, 고기능·신기능 제품을 적시에 시장에 공급함으로써, 에너지 절약, CO2 배출량 억제 등 지구 환경 보전을 도모함과 동시에, 안전· 안심한 사회의 실현에 공헌하겠습니다.

마찰

베어링 볼 표면 마찰

"마찰"을 이해하여 컨트롤합니다.

회전 운동과 왕복 운동을 담당하는 베어링은 빠른 속도, 저소음, 내하중성, 내구성 등을 유지하기위해 향상 윤활이 필요합니다. NSK는 그리스와 고체 윤활제의 설계, 표면 처리 연구 등을 통해 특유의 높은수준의 마찰기술(마찰 제어 기술)을 개발하고 제품에 적용하고 있습니다.

재료기술

내구성 테스트 기계

"성능"의 내구성, 신뢰성을 철저히 추구합니다.

제품의 기능과 내구성 향상 및 비용 절감과 생산성을 충족하기 위해 NSK는 재료 설계, 열처리 성능 평가를 중심으로, 재료 기술의 고도화에도 적극적으로 임하여 왔습니다 . 축적된 재료 기술은 자동차 및 산업 기계 등 다양한 용도에 사용되는 베어링의 수명과 안정성 향상에 활용되고 있습니다.

해석기술

자동차부품 시뮬레이션 예시

현상을 사이버공간상에서 재현하고 성능을 예측합니다.

강력하고 신뢰성 높은 제품 설계 및 개발, 효율적인 생산 시스템의 구축에 공헌하는 해석 기술의 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 높은 정밀도를 요구하는 시험과 실제기기로 평가가 어려운 시험을 컴퓨터 시뮬레이션에 의해 가상으로 실현했습니다. 새로운 분석 기술 향상을 통해 빠르고 정확한 제품 개발 속도를 지향하고 있습니다.

메카트로기술

바이오 의료용 매니퓰레이션 시스템

기술이 "사람"을 서포트하고 편리하고 안전하게 쾌적한 미래를 만듭니다.

기계 요소 및 전자 제품을 융합한 독자적인 메카트로닉스 기술은 강력한 모터 및 제어 기술, 센서 기술, 고내열성, 고밀도 신뢰성 구현 기술, BIO-MES (생물 의학 미세 기계 시스템) 기술 등에 활용 되고 있습니다

+생산기술

한국 천안공장

"4대 핵심기술"을 구체화합니다.

4대 핵심기술을 통해 환경에 공헌하고, 안전과 보안을 향상하려면 그것을 구체화해야 합니다. 또한, 고품질 제품을 안정적으로 생산할 필요가 있습니다. NSK는 설비 지능화와 IoT활용, 생산시스템 전체의 최적화를 위해 높은 수준으로 공간, 에너지, 인력 절약을 시행하는 스마트팩토리화를 실현하고 있습니다.