4. 拆卸
軸承可能會因定期檢查或其他原因而拆除。如果拆下的軸承要再次使用或僅為了檢查而拆下,則應像安裝時一樣小心地拆卸軸承。如果軸承配合過緊,拆卸可能會很困難。 拆卸方法應在機器相鄰部件的原始設計中考慮。拆卸時,應先使用機器平面圖研究拆卸的程序和順序,同時考慮安裝配合的類型,以便正確執行操作。
外輪的拆卸
拆卸過盈配合的外輪,如圖10所示。事先在軸承座的圓周上設置幾處螺紋孔,用於安裝、拆卸用螺栓。通過均勻地擰緊螺栓來拆卸軸承。這些螺紋孔平常蓋上盲塞。圓錐滾子軸承等分離型軸承,如圖11,在軸承座擋肩上設置幾處切口,使用墊塊,用壓力機拆卸,或輕輕敲打拆卸。

圓柱孔軸承的拆卸
用壓力機拆卸內圈最簡單。此時,要注意讓內輪承受其拉力。(圖12)

再者,也常常使用如圖13、圖14所示的拉拔器,無論哪種工具,其拉爪都必須牢牢地卡在內輪端面上。為此,需要考慮軸肩尺寸,或在軸肩處加工溝槽,以便使用拉拔器(圖14)
大型軸承的內輪拆卸採用液壓法。通過設在軸上的油孔,將高壓油通入配合面,便於拉拔。寬度大的軸承,可同時使用拉拔器進行拆卸作業。
NU型、NJ型圓柱滾子軸承的內輪拆卸可以利用感應加熱法。這種方法是在短時間內加熱局部,使內輪膨脹後拉拔的。(圖15)需要批量安裝這類軸承內輪時,也使用感應加熱法。
圓錐孔軸承的拆卸
拆卸較小型的帶緊定套軸承,如圖18所示,用緊固於軸上的擋塊支撐內輪,將螺母擰鬆後,墊上墊塊,然後用鎯頭敲打襯套拆卸。圖16是拉拔退卸套筒的作業。使用鎖緊螺母進行拆卸。作業困難的情況下,如圖17所示,在螺母圓周上設置多個螺栓孔,依靠擰入螺栓來拉拔襯套。
大型軸承,利用液壓拆卸更加容易,如圖19。在錐孔軸上的油孔中加壓送油,使內輪膨脹,拆卸軸承。操作中防止軸承突然脫落,也可使用液壓螺母拆卸襯套。圖20是利用液壓螺母拆卸襯套的方法。