ABOUT NSK
BUSINESS & JOB
WORK & CAREER
ENVIRONMENT
RECRUIT
BUSINESS & JOB
NSKはベアリングを中心に様々な製品を通して、あらゆる産業に関わり、安全で安心、快適、そして地球にやさしい社会を支え続けています。家電製品や自動車、通信基地局から工作機械やロボットまで、NSK製品の活躍シーンをご紹介します。
1台の自動車には約100〜150個のベアリングが使われています。新幹線、飛行機、船舶などにもNSK製品が採用されており、社会インフラに貢献しています。
パソコンや洗濯機など、一般家庭の生活に欠かせない製品には、静かで、省エネに対応するベアリングが使われています。
X線CT装置や超音波診断装置、MRIといった医療機器は、患者のケアを向上するため、絶えず変化と進化を続けています。高速で精度の高い診断機器開発が進められているため、高機能なベアリング、ボールねじ、リニアガイドが求められています。
農作業に使われるトラクタの駆動部分やエンジンなどに、泥水や重荷重など厳しい条件でも対応可能なベアリングが使われています。
高温などの過酷な環境下で使用される鉄鋼設備や、効率化・生産性向上につながる産業用ロボットなど、工場の中でも多くのNSK製品が使われています。
風力発電機に使われるベアリングは、高性能かつ20年以上動き続けることが要求されます。世界トップ10の風車メーカーのうち、9社でNSKの製品が採用され、カーボンニュートラルの実現に貢献しています。
冷却ファンモータにNSKの製品が使われ、省エネや信頼性向上に貢献しています。
様々な分野での活用が期待されているドローンにもNSKのベアリングが使われており、安定飛行や信頼性向上に貢献しています。
ヨーヨーや現代版ベーゴマなど、子どもが遊ぶおもちゃのハイスペック商品にベアリングが使われていることもあります。
人工衛星や国際宇宙ステーションにもNSK製品が採用されています。
社会を支えるNSK製品
MORE